This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2812-ADC:高温引起的 EP 温漂–寻求验证和建议

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589128/sm320f2812-ep-high-temperature-induced-adc-drift-looking-for-validation-and-recommendations

部件号: SM320F2812-SM320F2812 EP

您好:
我是一名高级研究员、目前正在开发使用 SM320F2812-SMF12 EP 器件的系统。
我们的应用是电池充电器、当内部温度升高时、会出现与 ADC 转换精度相关的异常行为。

问题描述
在电池充电期间、其他组件产生的热量会导致内部温度升高。
当 MCU 外壳温度超过大约 77°C 时、ADC 转换结果变得越来越不准确。

观察到的异常现象为:
不过、测量的 ADC 值会随着时间的推移而降低
运算放大器输出电压保持高于 ADC 回读值
此外、运算放大器输出电压相对于其输入增加
运算放大器配置为电压跟随器(缓冲器配置)。

我目前的假设
温度升高。
温度升高可能会导致 ADC 输入多路复用器 FET 中出现漏电流。
由于这种漏电流、采样节点上可能会出现压降。
因此、实际 ADC 引脚电压保持高电平、但 ADC 数字值会随着时间的推移而降低。

应用的固件权变措施
我实施了以下修改:

项目                               此   值
ADC 时钟                          30MHz 15MHz   
ADC 采样保持时钟 (ACQ_PS)  16       1.

固件修改原因
这些更改的目的是减小 ADC 采样窗口大小、期望它有助于减轻温度引起的漏电行为。

公钥
请回顾以下几点:
我对温度引起的漏电流影响 ADC 采样精度的假设是否合理。
在这种情况下、是否适合或建议使用应用的缓解策略(ADC 时钟更低和采样窗口更短)。
如果可用、可参考旨在更大限度地减小与温度相关的 ADC 精度漂移的任何设计指南或最佳实践。

提前感谢您的支持。