This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:在 MotorControlSDK 5.03 中将 BiSS-C 编码器与 F28379D + 3PHGANINV 配合使用时出现问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1588062/launchxl-f28379d-issue-using-biss-c-encoder-with-f28379d-3phganinv-in-motorcontrolsdk-5-03

器件型号: LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: TMDXIDDK379DC2000WARE

TI 团队大家好、

我使用的是 F28379D LaunchPad 和三相 GaN 逆变器板、用于双电机控制应用。 我使用 MotorControlSDK 5_03 作为基本参考。

我已将 BiSS-C 绝对编码器集成到双轴电机控制代码中。 BiSS-C 接口本身工作正常、在开环和 FCL 2 级中验证了角度读数。 但是、当我将 BiSS-C 角度集成到 FCL 闭环控制(级别 3 到级别 5)时、系统将不会正常运行。

问题描述:

  • 电机在闭环中正常启动。
  • 在短时间后、无需任何命令更改、速度会逐渐降低。
  • 最终、转速达到接近零(约 0.0001 pu)、但电机永远不会完全停止。
  • 即使速度基准不变、电流也会继续流动。
  • 此行为在 FCL 3 级、4 级和 5 级范围内保持一致。

已尝试的调试步骤:

  • 相同的硬件可正常使用增量编码器示例和 FCL 3/4 级。
  • BiSS-C 角度在 FCL 2 级进行验证、电机在此处正常运行。
  • 添加了手动角度延迟补偿 — 问题仍然存在。
  • 使用速度观测器和角度估算器进行补偿测试 — 无改进。
  • 已从 BiSS-C 验证位置数据和 CRC—全都正确。

感谢您的支持。
此致、
Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyesh:

    有关绝对编码器集成的示例、请看一下该项目。 它包含用于 T-Format 编码器的代码、这是 BiSS-C 的另一种协议、但位置信息的操作将是类似的。  该工程可在以下位置找到:

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_ \solutions\tmdxiddk379d

    该代码标有:

    #if (POSITION_ENCODER == T_FORMAT_ENCODER)

    此致

    Lori