This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:1-4 以外的 COM 端口不能在 sdopts.cfg 上工作

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1579189/tms320f28335-com-port-other-than-1-4-doesn-t-work-on-sdopts-cfg

器件型号: TMS320F28335

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我有 setupCCSPlatinum_v30104C.exe 和 sdf28xx_v3_0_serial.exe、并更改了 sdopts.cfg 以添加更多 COM 端口、如下所示:

#******************************** F28xx SdFlash 串行 ***********************
**********************************************************************************
#串行端口:以下行应添加到 sdopts.cfg。
#        在 sdopts.cfg 注释的“#结尾之前添加这些行
#
[仿真器 Id=C1]
EmuPortAddr=0xC1
EmuPortMode=RS232
EmuProductName=serial_flash

[仿真器 Id=C2]
EmuPortAddr=0xC2
EmuPortMode=RS232
EmuProductName=serial_flash

[仿真器 Id=C3]
EmuPortAddr=0xC3
EmuPortMode=RS232
EmuProductName=serial_flash

[仿真器 Id=C4]
EmuPortAddr=0xC4
EmuPortMode=RS232
EmuProductName=serial_flash

[仿真器 Id=C5]
EmuPortAddr=0xC5
EmuPortMode=RS232
EmuProductName=serial_flash

[仿真器 Id=C6]
EmuPortAddr=0xC6
EmuPortMode=RS232
EmuProductName=serial_flash

但闪存不工作除了 1-4 ,你能确认这是可能的吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我们目前的专家是 OOO、但我们将再次邀请星期五来为您提供帮助。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo,

    我将需要更多的时间在这一个,做一些挖掘。   SD 闪存工具通过 Spectrum Digital 获得支持、而 Spectrum Digital 已不再投入运营、我不熟悉该扩展。

    如果客户只看到 1-4 正常工作、则最好假设这是程序的限制。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo,

    由于固件的使用年限较长且 SD 缺乏支持、我无法在此处找到更多信息。  我认为、我们最好的办法是继续使用固件来达到我们所看到的极限。

    此致、

    Matthew