This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:电源斜升速率高于限值

Guru**** 2958200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574551/tms320f28075-supply-ramp-rate-above-limits

器件型号: TMS320F28075

工具/软件:

您好、E2E。
我希望您能帮助澄清我们刚刚发现的一个问题。 我们需要注意的是、3.3V 电源引脚斜坡速率的最大限制为 10ms。
但我们有一个问题、即我们有很多欠压事件的电容、因此我们可以保存所有日志并在 UVLO 导致 DSP 崩溃之前进入安全状态。 缺点是上升时间很长。 3V3 软启动时间为 250ms。
那么、该怎么做、您认为这是一个问题? -有一个非常低的 dv/dt 电源斜坡(长斜坡时间)的电气问题是什么
XRS 引脚由电压检测器 TLV840MADL30DBVR 释放。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将从下周开始再看一次、然后回到您的身边。 如果需要、我将从设计团队那里获得更多信息。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于初始外观、慢速斜升速率的最大问题是当电压接近 POR 和 BOR 阈值时切换复位的风险。 如果斜坡足够慢且器件拉取足够的电流、则电压可能会在这些阈值之间来回反弹、意外触发 POR 或 BOR 复位。

     通常、不建议将任何引脚长时间保持在中间轨电压附近、因为这会导致额外的磨损并加速 IO 老化。

    如果不满足功率斜升要求并且未遵循建议的工作范围、则无法保证在正常运行期间满足每个数据表规格。  

    如果设计团队对此问题有更多反馈、我将随时更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您与我联系 初始外观。


    当 IC 由 XRS 引脚保持复位时、我不明白 POR 和 BOR 复位有什么问题。 那么、这是一个怎样的问题呢?
    电流足够时、这意味着什么? 有任何值? 从哪里来? 我是否需要限制电流? 什么?

    我不会让任何引脚接近中轨电压,这是我要编写的电源轨 — 所有引脚都按照电源轨 100%或接地。 中间没有任何东西。

    如果它与电源的高电流使用有任何关系、我能否获得一些启动期间电流消耗或能耗的安全区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soeren、

    由于有一个外部监控器来监控 VDDIO 电源轨、因此您不会受到我们在数据表中提到的切换效应的影响。  

    您是否在此器件上使用内部 VREG (VREGENZ 引脚连接到 VSS)?  如果 您使用内部 VREG、那么  斜坡速率不会出现问题。 希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢。 在我的设计中、VREGENZ 连接到 VSS、因此所有这些都很棒。