This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:VDDIO/GPIO 未通电时 VDD 的状态。

Guru**** 2996000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1585039/tms320f280039c-the-status-of-gpio-when-vddio-vdd-is-not-powered

器件型号: TMS320F280039C

尊敬的先生:

在客户验证 PMBus 应用程序时、他们发现、当连接多个 F280039C PMBus 器件时、一些从器件未在 VDD 上供电。 但是、当 SDA、SCL 和 GND 仍连接到总线时、SDA 和 SCL 线路会被拉至低电平(从 3.3V 到 1.05V)。 他们还验证了其他 GPIO 在 VDD 未上电时表现出类似的电压下拉现象。 是否有方法可以纠正此问题? PMBus (I2C) 总线上很难避免未供电的器件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    总线高电平可通过输入保护钳位二极管对未供电的器件进行反向供电、进而会拉低线路。 任何数字输入电压的绝对最大值必须保持在 VSS–0.3V 和 VDDIO + 0.3V 之间。VDDIO = 0V 时、3.3V 上拉违反了该限制、可能导致漏电/反向功率、甚至持续损坏。 因此、我们不建议在带电总线上保留未供电的从器件、也不建议 同时为 VDD 和 VDDIO 供电。 这增强了器件在其电源关闭时不会驱动其 GPIO。

    您可以考虑 在主总线和任何可能未供电的节点之间添加一个具有断电高阻抗的 PMBus 缓冲器。

    我还将此线程分配给我们的 PM 总线专家以获取更多信息。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud

       感谢您的解释。

      对于 PMBus 缓冲器解决方案、您有什么建议吗? IC 或原理图、

      谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    我没有具体的建议、但根据您的应用需求、可以在此处找到几种选项。

    I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器|德州仪器 TI.com

    此外、还有另一个 C2000 器件系列 F28P55、它们具有用于 PMBus 和 I2C 的“失效防护“IO。  这意味着引脚与电源之间没有二极管、因此当器件断电时、PMBus 总线上的电流负载最小。

    TMS320F28P550SJ 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason

    注意并感谢。