This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LAUNCHXL-F28P65X USB-UART 输出问题

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1588088/launchxl-f28p65x-issue-with-launchxl-f28p65x-usb-uart-output

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X

尊敬的 TI 支持团队:

我最近购买了 LAUNCHXL-F28P65X、是第一次使用它。  
我构建并运行了提供的示例 sci_ex1_loopback、但通过 USB-UART 连接没有输出任何内容。

我的当前配置如下:
S2 开关:SEL1 = 0(下)、SEL2 = 1(上)
代码设置:SCI-RX = GPIO43、SCI-TX = GPIO42

您能告诉我什么可能缺失或配置错误吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:

    交换机配置看起来正确。 例如、请确保您使用 LAUNCHXL 构建配置、因为 LAUNCHXL-F28P65X 板将使用 device.h 定义。 此外、使用环回时、请确保连接到与 UART 关联的 COM 端口、由于 XDS 占用 2 个端口、因此可能选择了不正确的端口

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Perter Luong1

    我已连接两个 UART 端口、但未显示任何消息。

    您能否告知我的设置中可能有哪些错误?

    此致、

    sjkim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:

    如何连接到 COM 端口? 您使用的是 Putty 等外部程序还是 CCS 中的内置 COM 端口。 请提供设置的屏幕截图、包括设备管理器屏幕、其中显示了已连接的 COM 端口

    此致、

    彼得