This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:在工程中添加和删除基准源

Guru**** 2980610 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1588555/tms320f28p550sj-add-and-delete-referenced-source-into-a-project

器件型号: TMS320F28P550SJ
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好 Champ、

我要找我的客户。 他们使用的是 CCS 12.8.1。

另外一些参考 设计工程时、他们确实会看到工程中有一个引用的源代码。

客户喜欢知道如何添加它,以及如何删除它,如果它不再需要?

image.png

有什么想法?  感谢您的输入。

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该文件夹是指由于引用(例如来自 SysConfig 文件)而属于编译一部分的源文件。 因此、虽然工程本身可能不会直接链接、但作为工程一部分的 SysConfig 文件会引用它。 这些是由项目经理自动维护的虚拟文件夹、因此仅供参考。 您不需要直接与此文件夹交互。

    谢谢

    Ki