This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D 可以生成 200MHz PWM 信号吗?

Guru**** 2925530 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1587996/launchxl-f28379d-can-the-launchxl-f28379d-generate-200-mhz-pwm-signals

器件型号: LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28P65X、LAUNCHXL-F28P65X

大家好、我最近开始使用 LAUNCHXL-F28379D。 我是在与一位 TI 专家(而非电子邮件)讨论了我的要求后选择的电路板。 我需要以 200MHz 频率生成多个 PWM 信号(大约八个)。 该专家建议、该委员会适合这一目的。

但是、我已经意识到、该 MCU 上的 EPWM 时钟仅以 100MHz 运行、这可能导致无法实现 200MHz 输出。 到目前为止、我已经能够生成 10MHz 信号、但根据 TBPRD 值、我开始怀疑 200MHz 是否可以实现。

关于是否可以使用我可能不知道的方法使用 LAUNCHXL-F28379D 生成 200MHz PWM 信号、或者如果我应该考虑切换到另一个电路板、我将不胜感激。 感谢您的指导。