This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:TMS320F28069M 或 TMS320F280049C

Guru**** 2976190 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MOTORWARE, TMS320F28069M, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1588560/tms320f28069m-tms320f28069m-or-tms320f280049c

器件型号: TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件: MOTORWARE、C2000WARE、 TMS320F280049C

我们有一个应用来控制旋转电机的位置、因此决定选用 TI C2000 系列器件。 Motorware SDK 内 TMS320F28069M 的 InstaSPIN-MOTION 支持位置控制。 但是、28069M 是较旧版本的 C2000、TI 不将其包含在 C2000Ware SDK 中。 TMS320F0049C 是新一代器件、但不支持 InstaSPIN-MOTION。 您能否通过考虑器件特性、生命周期和支持可用性、向我们建议使用哪款器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    TMS320F280039Cx  支持 InstaSPIN-MOTION。 文档 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南(修订版 I) 未展示该器件、因为 TMS320F280039Cx  是在 InstaSPIN-MOTION 器件发布多年之后发布的。 MotorControl SDK 中有 通用电机控制实验指南中使用 InstaSPIN-FOC 的示例。

    以下是一些其他有用链接  

    TMS320F280039C 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    Ware_Motor Control_SDK

    此致、

    Reinaldo Dos Santos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reinaldo:

    感谢您的答复。 您能回答以下问题吗?

    1. 具有  TMS320F2800 4. 支持 InstaSPIN-MOTION?
    2. TMS320F2800 3. 9Cx 支持  InstaSPIN-MOTION、MotorControl SDK 中有使用 InstaSPIN-FOC 的示例、是否使用了它的任何示例  构建所有工程 指定  MotorControl SDK ?
    3. 比较 TMS320 F280039Cx  和 TMS320F 28069M 、在我们使用 InstaSPIN-MOTION 的应用中、您更喜欢哪一个?

    谢谢、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    TMS320F280049C 支持 InstaSPIN-MOTION。  以下链接提供了两个不同示例的链接: F28004x 和 F28004x 

    我正在搜索电机控制、但我们在 Motorcontrol SDK 上没有有效的示例、但我相信可以使用通用工程来开发此示例。

    TMS320F280039Cx 是首选器件、因为它是较新的器件、可提供更高的性能 (2 个内核运行频率为 120MHz、2 个内核运行频率为@ 90Mhz)、并且成本结构更好。

    此致、

    Reinaldo Dos Santos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Reinaldo:

    我想这些问题可能需要进一步澄清。  InstaSPIN-MOTION 不是 InstaSPIN-FOC、它不仅仅是 InstaSPIN-FOC 。 您为 F28004x 提供的链接是 InstaSPIN-FOC、而不是 InstaSPIN-MOTION。 我们需要的是位置控制、该控制包含在 InstaSPIN-MOTION、但不包含在 InstaSPIN-FOC 中。  

    您推荐的 TMS320F2800 3. 9Cx 支持  InstaSPIN-MOTION、您是否使用过它  InstaSPIN-MOTION?

    谢谢、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我很抱歉在这里混音。  

    对于 InstaSPIN-MOTION、我们仅在旧版器件(如 F28069M)中支持此功能。  

    遗憾的是、我们没有适用于新器件的任何 InstaSPIN-MOTION 解决方案、目前也没有计划为其提供支持。

    我们确实支持用于较新器件的 InstaSPIN-FOC。

    此致、

    Reinaldo Dos Santos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reinaldo、

    感谢您的快速答复。 我知道 TI 不会为较新的器件提供包含 InstaSPIN-MOTION 的解决方案。 TI 不会追求的目标是软件开发或硬件设计? 我的意思是、 在 新一代 C2000 系列器件中是否有任何具有 SpinTAC Move 函数的替代器件?  

    如果我们使用的是旧器件 F28069M、 它的产品寿命是多久?

    谢谢、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我正在寻找 Insta-Motion 应用软件和硬件设计专家、了解此处的计划、他们还可能对我们较新器件上的 SpinTAC 移动函数发表评论。

    关于寿命、请参阅以下链接: 产品生命周期|质量政策和规程|德州仪器 TI.com。

    基本上、要使产品继续有效:

    • 该产品在过去五年内有过销售(汽车产品或高可靠性产品为七年)。
    • 该产品可以制造、并且投入生产的时间不到 10 年。
    • 该产品目前有任何客户需求。

    此致、

    Reinaldo Dos Santos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您正在寻找 InstaSPIN Motion 的哪项特定功能、请问您计划将该解决方案用于哪些应用? 我们的新器件可能会帮助您提供一些替代选项。 谢谢。

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    并寻找 PI 和 SpinTAC 位置控制。 我们的应用是控制 旋转电机以快速移动到 360 度范围内的任何位置。 感谢你的帮助。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、

    SpinTAC 仅在较旧的 F2806xM 和 F2805xM 器件上的片上 ROM 中可用。 这是我们合作的一家公司的软件库解决方案、该公司最终被一家大型工业驱动器公司收购、因此我们不得不停止提供新芯片。

    我们目前的伺服示例以标准 PI/PID 控制器为例。

    如果您对 SpinTAC 类似的工具感兴趣、我相信 MathWorks 电机控制解决方案能提供类似的控制环路调优方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的澄清。 只要 TI 继续制造  F2806xM 器件、并且不会计划将其从您的产品系列中淘汰出来、并且旧版 MotorWare 仍然可以与 CCS 配合使用、那么我们可以考虑将 F2806xM 用于我们的应用。

    Frank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2806xM、5xM 没有淘汰计划、MotorWare 已存档、不会有进一步更新。

    不过、我无法自信地评论未来的 CCS 版本是否始终支持这样的旧版软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持