This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:用于覆盖 ePWM 的 CLB 程序

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1584453/tms320f28p550sj-clb-program-to-override-epwm

器件型号: TMS320F28P550SJ

我正在使用 CLB 覆盖 ePWM 输出信号、以生成脉冲序列而不是恒定的 ePWM 输出。 我已将 CLB1 编程为覆盖 EPWM1A 以及 EPWM1B 和 CLB2 以覆盖 EPWM2A 和 EPWM2B。 一般来说、我们需要 6 个栅极信号、而不仅仅是 4 个。 每个 CLB 都有额外的块、我可以使用这些块来覆盖 EPWM3A 和 EPWM3B、但信号不能作为覆盖使用。 它们似乎可以作为全局多路复用器 32 和 34 使用、但覆盖信号最多只能达到 31。 是否有办法使用 CLB1 和 CLB2 中的额外块为额外的 ePWM 添加覆盖?

谢谢

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    如果您只关心引脚上的覆盖 EPWM 输出、则可以选择使用 CLB 输出 XBAR 或输出 XBAR 将 CLB 输出路由到与 EPWM3 输出相同的 GPIO。 如果这对您有用、请告诉我。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    这是可行的。

    谢谢

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我已经回答说,它是工作的,因为我能够编程它。 但在我们测试时、它不起作用。 我又提出了一个与此有关的问题。

    谢谢

    Dennis