This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:适用于 F28375S 和 F28375D 的 DCSM

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589489/tms320f28375d-dcsm-for-f28375s-and-f28375d

器件型号: TMS320F28375D

尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

多年来、用户将 F28375S 与 DCSM 一起用于其产品。

但出于某种原因、它们必须在只修改极少代码的情况下升级到 F28375D。

对于 DCSM、如果它们仅对 F28375S 和 F28375D 使用 Z1 并保护所有相关的 RAM/闪存、则应以完全相同的方式使用。  

也就是说、他们可以对从 F28375S 到 F28375D 的 DCSM 使用相同的方法。

对吗?

在 F28375D 上、甚至为 CPU1 提供 512KB 闪存、为 CPU2 提供 512KB 闪存、但从 DCSM Z1 的角度来看、它们是相同的。

对吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    由于 F2837xD 器件上有两个 CPU、因此每个 CPU 子系统都有自己的 CSM 来提供代码保护。 每个 CPU 子系统的 CSM 都具有双区域安全、这意味着 CPU1 子系统有两个区域 (zone1/zone2)、CPU2 也有两个区域 (zone1/zone2)。 就功能而言、从 DCSM 区域的角度来看、它们应该相同。

    此致、
    马特