This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:适用于液压应用的三相 115VAC 400Hz 感应电动机泵

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589097/tms320f280049-three-phase-115-vac-400hz-induction-motor-pump-for-hydraulic-application

器件型号: TMS320F280049

您好:

我们正在寻找一种 液压泵感应电机(无反馈传感器)的三相控制器参考设计。 TI 会为此应用建议什么? V/F 控制是否足够? 还是建议使用无传感器 FOC 控制? TI 提供哪些产品/参考设计? 感谢您的紧急响应。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、v/f 适用于具有 ACIM 的泵和风扇、如果应用需要精确的扭矩或速度控制、无传感器 FOC 可能会更好。

    请下载并安装 controlSUITE、您可以找到基于 F2803x 或 F2806x 的 ACIM 的相关有传感器 FOC、无传感器 FOC 或标量 v/f 控制示例工程。 如果要使用其他 C2000 MCU、则必须自行迁移此工程。
    http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE