This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Delta Connected 电机的 FOC

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589094/tms320f28379d-foc-of-delta-connected-motors

部件号: TMS320F28379D

尊敬的团队:

我目前正在研究三角形连接 IPMSM 的磁场定向控制 (FOC)。 为此、我需要使用基于查找表的参考生成基于扭矩和速度的 Id 和 Iq。

我有以下问题:

  1. 对于三角形连接电机、d–q 电流控制器(即 Vdq、max)的饱和限值应该是多少?
    应该是 VDC/√3 、用于星形连接电机、或 VDC ?

  2. 是否需要将测量的线路电流转换为相电流 然后进行 Clarke/Park 变换?

此致、

Marvin