This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:TRM 中的 ADC 说明不匹配

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590308/tms320f28p550sj-adc-description-mismatch-in-trm

器件型号: TMS320F28P550SJ

尊敬的专家:

我在 f28p55 TRM 中发现了一些描述不匹配问题

在 INTPULSEPOS 位中、它描述了中断脉冲发生在转换结束时、即 ADC 结果锁存到其结果寄存器之前的 1 个周期。

image.png

image.png

Q1:是否应该在红圈上触发中断信号?

image.png

image.png

问题 2:哪个转换时间估计是正确的?

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    A1: INTPULSEPOS 位确定 ADC 中断脉冲是在早期(转换开始时)还是延迟(转换结束时)发生。
    在后期中断模式下、TRM 显示: “中断脉冲发生在转换结束时、即 ADC 结果锁存到其结果寄存器之前的 1 个周期。“
    查看图 15-29、红圈位于 ADCRESULT 锁存更新之前。

    A2:哪个转换时间估计是正确的?

    10.5 个周期仅指内核转换阶段(在采样保持结束后)。

    14 个周期可能包括额外的开销、例如:采样电容器复位、流水线延迟、以及可能的四舍五入至安全的最坏情况估算值。

    此致、

    Masoud