This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:XDS110 调试探针连接

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590045/tms320f28p650dk-xds110-debug-probe-connection

器件型号: TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE

您好、

 

我设计了一个具有 TMS320F28P650DK MCU 的转换器、将 JTAG (TDI、TDO、TMS、TCK) 信号从 MCU 拉至 XDS110 调试探针。 为了进行通信并连接到 XDS110 调试探针、我是否需要在 SysConfig 或代码中分配任何内容? MCU 如何与 XDS110 调试探针进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    如果使用 XDS110 将程序加载到 F28P65x MCU 上、则只需设置目标配置或在 Code Composer Studio 中使用一键调试。

    此快速入门指南 位于 Example_Projects_Quickstart_Guide C2000Ware 安装过程中的 C:/ti/c2000/C2000Ware_5_05_00_00/device_support/f28p65x/docs /C2000Ware.pdf。

    此致、

    Brennan