This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:重建时链接器错误:dcsm.cmd 包含两次

Guru**** 2883570 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1585417/tms320f2800157-q1-linker-error-on-rebuild-dcsm-cmd-included-twice

器件型号: TMS320F2800157-Q1
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARESysConfig

我在使用 TI 编译器在 CCS 上构建 F2800157 目标时遇到了一个奇怪的问题、导致 dcsm.cmd 文件在链接器调用中被包含两次。

如果我清理并编译、或只是重新编译工程、没有链接错误:

[491]Building target: "hardware_c.out"
[492]Invoking: C2000 Linker
[493]"C:/ti/ccs2020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.2.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 -Ooff --opt_for_speed=5 --fp_mode=relaxed --fp_reassoc=on --define=__TMS320C28XX__ --define=DEBUG --define=_FLASH --c11 --fp_single_precision_constant --printf_support=full --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --parallel=8 -z -m"hardware_c.map" --heap_size=0x100 --stack_size=0x200 --warn_sections -i"C:/ti/ccs2020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.2.LTS/lib" -i"C:/ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00" -i"C:/ti/ccs2020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.2.LTS/include" -i"C:/Projects/my_project/hardware_c/debug/syscfg" --reread_libs --define=_FLASH --diag_wrap=off --display_error_number --xml_link_info="hardware_c_linkInfo.xml" --entry_point=code_start --rom_model -o "hardware_c.out" "./src/bsp/include/bsp/board.obj" "./src/bsp/include/bsp/device.obj" "./src/bsp/include/bsp/dcsm.obj" "./src/bsp/include/bsp/c2000ware_libraries.obj" "./f280015x_codestartbranch.obj" "./src/hal_impl/NTC.obj" "./src/hal_impl/analogInputs.obj" "./src/hal_impl/debugIO.obj" "./src/hal_impl/digital_io.obj" "./src/hal_impl/feedbackOutput.obj" "./src/hal_impl/gatedriver.obj" "./src/hal_impl/hal.obj" "./src/hal_impl/mcu.obj" "./src/hal_impl/power_up.obj" "./src/hal_impl/pwm_in.obj" "./src/hal_impl/tick_timer.obj" "C:/ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00/driverlib/f280015x/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib" "../linker_files/280015x_generic_flash_lnk.cmd" -l"C:/Projects/my_project/hardware_c/src/bsp/include/bsp/dcsm.cmd"  -llibc.a -llib_common.lib -llib_app.lib -llib_chip.lib
[494]<Linking>
[495]Finished building target: "hardware_c


但是、如果我在一行中编译两次工程、会收到以下(截断)链接器错误:

[115]Building target: "hardware_c.out"
[116]Invoking: C2000 Linker
[117]"C:/ti/ccs2020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.2.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 -Ooff --opt_for_speed=5 --fp_mode=relaxed --fp_reassoc=on --define=__TMS320C28XX__ --define=DEBUG --define=_FLASH --c11 --fp_single_precision_constant --printf_support=full --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --parallel=8 -z -m"hardware_c.map" --heap_size=0x100 --stack_size=0x200 --warn_sections -i"C:/ti/ccs2020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.2.LTS/lib" -i"C:/ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00" -i"C:/ti/ccs2020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.2.LTS/include" -i"C:/Projects/my_project/hardware_c/debug/syscfg" --reread_libs --define=_FLASH --diag_wrap=off --display_error_number --xml_link_info="hardware_c_linkInfo.xml" --entry_point=code_start --rom_model -o "hardware_c.out" "./src/bsp/include/bsp/board.obj" "./src/bsp/include/bsp/device.obj" "./src/bsp/include/bsp/dcsm.obj" "./src/bsp/include/bsp/c2000ware_libraries.obj" "./f280015x_codestartbranch.obj" "./src/hal_impl/NTC.obj" "./src/hal_impl/analogInputs.obj" "./src/hal_impl/debugIO.obj" "./src/hal_impl/digital_io.obj" "./src/hal_impl/feedbackOutput.obj" "./src/hal_impl/gatedriver.obj" "./src/hal_impl/hal.obj" "./src/hal_impl/mcu.obj" "./src/hal_impl/power_up.obj" "./src/hal_impl/pwm_in.obj" "./src/hal_impl/tick_timer.obj" "C:/ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00/driverlib/f280015x/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib" "../linker_files/280015x_generic_flash_lnk.cmd" "../src/bsp/include/bsp/dcsm.cmd" -l"C:/Projects/my_project/hardware_c/src/bsp/include/bsp/dcsm.cmd"  -llibc.a -llib_common.lib -llib_app.lib -llib_chip.lib
[118]<Linking>
[119]"C:/Projects/my_project/hardware_c/src/bsp/include/bsp/dcsm.cmd", line 19: error #10263: DCSM_OTP_Z1_LINKPOINTER memory range has already been specified
[120]"C:/Projects/my_project/hardware_c/src/bsp/include/bsp/dcsm.cmd", line 19: error #10264: DCSM_OTP_Z1_LINKPOINTER memory range overlaps existing memory range DCSM_OTP_Z1_LINKPOINTER
...
[148]"C:/Projects/my_project/hardware_c/src/bsp/include/bsp/dcsm.cmd", line 39: error #10264: DCSM_ZSEL_Z2_P0 memory range overlaps existing memory range DCSM_ZSEL_Z2_P0
[149]error #10010: errors encountered during linking; "hardware_c.out" not built

主要的区别是重建也突然包含"../src/bsp/include/bsp/dcsm.cmd",这显然是一个错误,因为同一个文件已经包含一次: -l"C:/Projects/my_project/hardware_c/src/bsp/include/bsp/dcsm.cmd"

通过查看工程属性、我找不到任何看起来负责包含 dcsm.cmd 条目的位置。 需要注意的是 、syscfg 生成的文件位于“ c:/Projects/my_project/hardware_c src /bsp/include/bsp/ “、那么该路径可能是自动扫描的、并且添加了已知的文件吗?

我的假设是在下配置了自动扫描的位置 “Projects Properties“->"Build"->"C2000 Linker"->"File“ Linker"->"File Search“ Search Path"“ Path"</s>“ ““但是、除了我自己的库之外、我在该位置设置了以下文件集、其中没有一个文件可以控制其中的任何一个文件。

  将库文件或命令行文件作为输入 (--library,-l):
   ${INHERITED_LIBRARS}
   ${COM_TI_C2000WARE_libraries}
   libc.a
   


  例程

到库搜索路径 (--search_path、-i):
   ${INHERITED_LIBRARY_PATH}
   ${COM_TI_C2000WARE_LIBRARY_PATH}
   ${CG_TOOL_ROOT}/lib
   ${CG_TOOL_ROOT}/包含
   ${C2000WARE_ROOT}
   ${PROJECT_BUILD_DIR}/syscfg
   

我尝试从编译中排除文件,这使得第二个编译成为可能,因为该条目从链接器调用行中忽略了 — 但此修复只会持续到发出清理命令为止。 dcsm.cmd "../src/bsp/include/bsp/dcsm.cmd":-(

发生什么事了? 我如何确保同一个自动生成的文件不会(自动)包含两次?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗莱明

    我不是这里的专家、但会危及猜测。  DCSM 安全工具根据 SysConfig 输入生成此文件、它将位于工程中以进行编译。  您还将其列为具有绝对路径的库文件“-l"选项“选项。  因此、它在工程中被称为库文件和文件。  我不确定如何解决该问题(可能会从命令行选项中删除库引用?)。

    抱歉、我不是每天都运行这项测试、所以我不确定、但这是符合这些标准的操作。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    这看起来是以下线程的副本  

    关于:TMS320F2800157-Q1:重建时链接器错误:dcsm.cmd 包含两次

    我现在将关闭此主题

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aj Favela ,

    是的、确实是重复的。 当我提交原始问题时、系统出现“发生意外事件“错误、必须再次按“提交“。 我怀疑这导致了重复、因为我可以看到时间戳只有几秒钟的距离。

    这个错误对我来说已经发生了两次,所以 也许这是你应该在论坛上研究的一般情况?

    我尝试列出我提交的问题(来自我的个人资料)、但生成一个空列表、因此我无法检查我之前是否创建了重复的问题。 也许您可以获得该列表?