This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F280049:当我尝试连接到正在运行的目标时、目标在引导 ROM 区域 (0x3fc7a5) 上显示为停止 (2)

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589064/tms320f280049-tms320f280049-when-i-try-to-connect-to-a-running-target-target-appears-halted-on-boot-rom-region-0x3fc7a5-2

器件型号: TMS320F280049

请参阅相关问题、这是我连接到正在运行的目标最接近的问题。

这实际上并不是要连接到正在运行的目标、因为目标在引导 ROM 中显示为停止。

我还能做些什么吗? BOOT24 不会执行任何操作、在上电后无法连接 TCK、TMS 等。 可以做些什么?