This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:无法将示例"led_ex2_blinky_sysconfig_multi"刷写到 Lunckpad 中

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F28P650DK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1588049/tms320f28p659dk-q1-not-able-to-flash-example-led_ex2_blinky_sysconfig_multi-into-lunckpad

器件型号: TMS320F28P659DK-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28P650DK、SysConfig、 C2000WARE

我所面临的确切问题在下面的主题中提到(随附 scheenshort ):
TMS320F28P650DK:名为“led_ex2_blanky_sysconfig_multi"的“的调试示例代码失败。 如何运行调试?

如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    您能告诉我您是如何刷写代码的吗?

    CPU1 应用程序 使用 SysConfig 将这些存储器区域的所有权分配给 CPU2。  请注意、只有在 CPU1 完成 此配置后才能加载 CPU2 .out 文件。

    请查看示例说明、如果您仍然遇到问题、请告诉我。 Launchpad 和控制卡的 syscfg 文件不同、请相应地更新构建配置。

    我建议使用最新的 C2000Ware SDK 6.00.01 - C2000WARE 软件开发套件 (SDK)| TI.com

    谢谢

    Aswin