This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28377D-SEP:SPI SPISTE 引脚

Guru**** 2997140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589441/f28377d-sep-spi-spiste-pin

器件型号: F28377D-SEP

在 SPI 控制器模式下、我是否可以手动控制 SPISTE 引脚的高电平和低电平输出? 我应该使用哪个库函数、或者如何通过寄存器控制它? 或者、在发送期间、该引脚是否只能根据 SPI 模块是否工作而自动拉高或拉低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无法通过 SPI 模块中的寄存器来控制 SPISTE 引脚。 如果要手动控制芯片选择、最好的方法是使用配置为输出的 GPIO 并在代码中将其设置为高电平或低电平。  

    SPI 模块(使用 SPISTE)的正常运行将根据 SPI 协议将 GPIO 切换为低电平或高电平。 通常、手动切换的唯一原因是线路上有多个从器件。 如果您仅使用一个从器件、我建议使用内置的 SPISTE 引脚。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢