This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:从 TMS320F2810→迁移到 TMS320F28P550S(64 引脚)作为替代产品–需要 TI 建议

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590843/tms320f28p550sj-migration-from-tms320f2810-considering-tms320f28p550s-64-pin-as-replacement-need-ti-recommendation

器件型号: TMS320F28P550SJ
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F2810、TMS320F28377S

尊敬的 TI 团队:

我正在评估升级当前使用的旧系统的选项 TMS320F2810 。 之前、TI 建议 TMS320F28377S 作为一种迁移路径、但我的系统要求相对适中、我不希望选择功能远超所需的器件。

我的功能要求(接近 F2810)为:

  • ADC: ~5 个通道

  • DAC:~2 个 12 位通道
  • GPIO: ~8 引脚

  • SPI: 2 个模块

  • SCI: 2 个模块

  • 闪存: 需要~192KB(当前使用 128KB 内部+外部 25LC640 EEPROM)

  • JTAG: 标准支持

  • 可欢迎使用更高的 MIPS、频率、RAM 或高级功能、但这并不是必需的。

根据器件探索 (F2809、F28035、F280049C 和 F28P550S) TMS320F28P550S 看起来很有吸引力:

  • 现代建筑,新家庭,长期可用

  • 在中可用 64 引脚 LQFP 这足以满足我的 I/O 要求

  • 围绕定价 USD 7.5 (1–99 个单位)、这是可以接受的

  • 在纸张上、它 FPU 的产品 和 TMU 与 F28377S 系列相当或更强大的功能、这将是很有用的。

在完成定稿之前、我希望 TI 澄清:

  1. 是适用于 TMS320F2810 的推荐迁移器件 TMS320F28P550S 进行新设计?

  2. 有任何问题 更接近、成本更低的替代方案 (例如,F2809 / F28035 / F280049C)、因为我的适度外设要求?

  3. 是 F28P55x 中的 FPU 和 TMU 功能 从软件兼容性的角度来看、与 F28377S 是等效的(或更好的)?

  4. 任何迁移说明或器件系列比较指南都将不胜感激。

我的目标是选择一款可靠且具有长寿命的现代 MCU、而不会显著超出设计规格。