This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在 TMS320F28379D 上运行低级驱动程序

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590185/tms320f28379d-running-low-level-driver-program-on-tms320f28379d

部件号: TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 TMS320F28377D

主席先生/女士、

我们已订购 TMS320F28379D 控制器的 LaunchPad。 我们需要从以下路径运行 adc_ex11_multiple_soc_epwm fimware。 C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_01_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\adc

但当我们进入项目->属性时、它看起来是在 TMS320F28377D 上开发的

image.png此外、目标配置显示它适用于 TMS320F28377D、但我们可以为所需的 TMS320F28379D 将其更改为 TMS320F28377d.ccxml 文件以下。 那么问题是如何在具有 337 个封装引脚的 TMS320F28379D LaunchPad 上运行该工程 (ZWT 是一个 nFBGA 封装 337ZWT )。

我们能否在 TMS320F28379D 上运行相同的程序?

 

image.png