This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:启用和禁用转换器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589503/tms320f28p650dk-enabling-and-disabling-converter

器件型号: TMS320F28P650DK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

在设置代码以启用或禁用转换器时、建议的方法是什么? 选择手动控制或在 faoult 条件下。 是否有可调 PWM 的函数、或者是否有推荐的方法来实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能评论一下您提出的 TI 参考设计或解决方案、以便我可以联系合适的专家吗?

    此致、

    Delaney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    根据我的说法、我并不是一个特定的 TI 设计。 我正在设计一个想手动启用/禁用 PWM 的转换器。 想知道是否有任何示例或任何推荐的方法,我可以做.  如果这有所帮助、我的一个转换器是多相降压转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    谢谢您的信息、我已经向专家介绍了相关信息。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在软件中、可在软件中使用 ePWM_forceTripZoneEvent 函数禁用 PWM、然后使用 ePWM_clearTripZoneFlag 再次启用 PWM 。 您还可以使用 CMPSS 检测任何故障情况(例如过压或过流)、然后 CMPSS 将向 PWM 发出自动跳闸以在故障情况下将其禁用

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Delaney。

    您好、Peter:

    因此、在一个转换器上、如果我禁用转换器或出现故障、我希望 PWMA 和 PWMB 都变为低电平。 在第二个转换器上、如果我禁用了转换器或故障情况、我希望 PWMA 为低电平、PWMB 为高电平。 如果我使用 EPWM_forceTripZoneEvent、是否可以进行这种控制? 我如何设置它?

    我是否会在 SysConfig 中将 TZA 和 TZB 事件用于这些场景? 如果我调用  ePWM_forceTripZoneEvent 函数、 它是否会根据我在 SysConfig 中为每个 PWM 设置的值跳闸?

     根据我要做的事情、我应该为 tzForceEvent 设置哪个值?


    此外、当我清除跳闸区事件时、是否必须重置所有 ePWM 设置、还是会恢复到跳闸事件之前的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    只是跟进这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    跳闸条件适用于 A 和 B、并使它们具有相同的跳闸状态(在大多数情况下均为低电平状态)。 如果必须不同、则还可以使用 EPWM_setActionQualifierContSWForceAction 函数设置 EPWM 的状态。 此函数为您提供配置特定 PWM 通道状态的粒度。 如果您将高电平有效与死区模块一起使用、则只需要设置源 PWM(通常为通道 A)、因为另一个通道来自源通道、否则您需要手动设置两个 PWM 通道。

     EPWM_clearTripZoneFlag 函数将设置跳闸位、类似于跳闸信号来自 CMPSS 模块时的设置。 因此、在 TZ 模块中配置的任何跳闸条件都将生效。 是的、如果您使用 SysConfig 进行初始化、则可以使用屏幕截图部分设置 PWM 跳闸状态选项。

    请注意、CMPSS 跳闸与软件跳闸不能有单独的 PWM 跳闸状态、但您可以在调用 ePWM_clearTripZoneFlag 之前重新配置跳闸状态、调用该函数、然后将跳闸状态重新配置为原始状态。

    对于这两种方法、您无需在从跳闸返回时重新配置任何 ePWM 寄存器

    此致、

    彼得