This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-RTDMA-EVM:SOM 在前两个触发器处传输相同的数据

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590888/f29h85x-som-evm-rtdma-transferring-same-data-at-the-first-two-triggers

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

我使用 RTDMA1 通道 1 将数据从一个数组传输到另一个数组、其中 PWM1 SOCA 配置为触发 DMA 传输。

以下是我的当前设置:

  • 数据大小:  0x1(16 位)
  • 写入数据大小:  0x1(16 位)
  • 突发数据量:  0x1(2 字节)
  • 传输大小:  0xF(16 个突发)

我观察到、在前两个触发期间、数据从同一存储器源传输到同一目标位置。 换句话说、源地址和目标地址在第一个触发条件后不会更新、第二个触发条件使用与第一个触发条件相同的地址。 在第二个触发条件之后、地址开始在每个触发条件下正确更新。

这是预期行为、还是缺少配置步骤?

谢谢您、
Mukul