This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D:如何确定电流传感器的 ADC 采集窗口

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589783/tms320f28379d-tms320f28379d-how-to-determine-the-adc-acquisition-window-for-current-sensor

部件号: TMS320F28379D

Hello Forms、

我有电流传感器、电流范围为–700A 至+700A、工作电压范围为 5V、使用分压器将其转换为 3V。

当读取“0A"ADC 处“ 处的电流值在 2038 - 2049 之间变化时、绝不会改变常数 (715ns 窗口 — 示例中)。

如何计算采集窗口。

我的 ADC 时钟为 12.5MHz、具有 12 位、单端、其中 ADC SOC 使用 ePWM 通道触发。

提前感谢、
Soumitri Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Soumitri

    ADC 采集窗口是 ADC 的采样保持电路在转换开始前为采样电容器充电所允许的时间。 对于 TMS320F28379D、此窗口由确定  

    影响采集窗口的关键参数
    1. ACQPS(采集预分频)位 :在 ADCSOCxCTL 寄存器中找到
    2. SYSCLK 频率 :系统时钟频率
    3. ADC 时钟分频器 :在 ADCCTL2.PRESCALE 中设置
    计算公式

    采集窗口的计算公式如下:

    采集窗口 (ns)=(ACQPS + 1)×(ADC 时钟周期)

    其中:

    • ADC 时钟周期= 1/(SYSCLK 频率÷ADC 时钟分频器)
    示例计算

    如果:

    • SYSCLK = 200MHz
    • ADC 时钟分频器= 16
    • ACQPS = 14
    那么:
    1. ADC 时钟= 200MHz÷16 = 12.5MHz
    2. 12.5MHz 时钟周期= 1/ADC = 80ns
    3. 采集窗口=(14 + 1)× 80ns = 1200ns

    对于 715ns:

      • ACQPS =(715ns÷80ns)- 1
      • ACQPS = 8.9375 - 1
      • ACQPS = 7.9375
    1. 由于 ACQPS 必须为整数、因此我们有两个选项:

      • ACQPS = 7:这会得到 (7+1)× 80ns = 640ns(小于目标值)
      • ACQPS = 8:这意味着 (8+1)× 80ns = 720ns(略高于目标值)

    谢谢

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    感谢您的意见、

    我应该如何决定 特定电流传感器应使用多长时间?


    谢谢、
    Soumitri Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumitri:

    有关详细说明、请参阅 第 11.13.2 节:在器件 TRM https://www.ti.com/lit/ug/spruhm8k/spruhm8k.pdf?中选择采集窗口持续时间 ts = 1764007684384&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMS320F28379D 

    谢谢

    Srikanth