This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:我们是否有有关 CMPSS 的更多参数

Guru**** 3021250 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1584841/tms320f280039c-q1-do-we-have-more-parameters-about-the-cmpss

器件型号: TMS320F280039C-Q1
主题: LM2901 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户想检查是否有更多 CMPSS 参数? 我们是否有适用于大信号而不是小信号的参数?

image.png

BRS

Shuqing

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周

    您能否澄清一下哪个客户指的是大信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stevan:

    例如、CMPSS 的增益是多少?

    为什么客户提出此问题是因为他们想使用 CMPSS 替换外部补偿 IC(例如 LM2901)、然后他需要比较这些器件之间的参数、并检查是否可以移除外部 LM2801

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuqing

    我正在与我们的验证团队研究这一点、以了解我们是否有其他数据可以共享。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shuqing、您是指器件 的输入电压超过 VDDIO 吗?  这不受支持。