This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335-Q1:无法固定在 F28335 或 F28379 之间的选择

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589698/tms320f28335-q1-not-able-to-fix-selection-between-f28335-or-f28379

器件型号: TMS320F28335-Q1
主题: TMS320F28335 中讨论的其他器件

我们正在设计 SVG 产品。 我们拥有适用于 TMS320F28335 和 TMS 320F28379 的开发板。 需要您的支持来解决哪个器件在支持、参考设计和技术功能方面更好的问题。 到目前为止、在 TMS320F28335 上开发了 40%的代码。 但现在要切换 F28379。 请提供参考设计/示例工程建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    感谢您的联系。 此处 SVG 首字母缩略词的扩展是什么?

    您能否提供有关系统要求的任何其他详细信息? 这些是较旧的第 1 代/第 2 代器件、TI 已发布新的第 3 代器件、可能适合您的应用、并会获得出色的参考设计/技术支持。

    请向我们提供这些附加信息、以便我们能够将您的查询提供给正确的人员并提供建议。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Zackary fir 您的回复。

    SVG 是一种静态 VAR 发生器、 用于向超前型和滞后型电网提供无功功率。 它是一种前端转换器的主要任务

    1、测量网络参数电压、电流

    2. Clarke 和 Park 变换、以确定基准电流和电压

    用于电网电压同步的 PLL

    4.用于 IGBT 开关的 SVPWM 控制

    需要您使用 SPLL 为模拟信号的信号调节、处理模拟信号提供支持。 和相关库以及驱动 PWM。 我们的旧设计基于 TMS320F28335、但其中没有什么问题。 现在、我们要重新设计整个工程。 需要您的指导。

    此致

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    这是三相还是单相系统、以及哪种拓扑?

    有关三相、请参阅 TIDA-01606

    有关单相、请参阅 TIDA-010938

    您可以在 C2000Ware Digital Power SDK:参考设计中找到我们的参考设计列表

    我建议使用我们最新的第 3 代系列中的 P55x 或 P65x 器件集。

    谢谢、Pawan