This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:F28P650DK7 CPU2 自检

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1591229/tms320f28p650dk-f28p650dk7-cpu2-self-checking

器件型号: TMS320F28P650DK
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

 

由于客户使用的是 F28P650DK7、该器件不包括锁步、因此它无法通过 LCM 进行自检、用户如何在 CPU2 上执行自检? 我们对此有任何指导吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“542817" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1591229/tms320f28p650dk-f28p650dk7-cpu2-self-checking ]F28P650DK7、不包括锁步

    您是说该器件具有锁步功能吗?

    用户如何对 CPU2 执行自检? 我们是否对此有任何指导?

    有关如何在 LCM 上运行测试的示例、请参阅 C2000WARE 中的诊断库。  在下查找诊断库和示例 /libraries/diagnostic。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28P650DK7 具有 否 锁步说明、如数据表所述、该器件如何在没有 LCM 的情况下进行自检?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 LCM、那么您打算自行检查什么?

    自检/检查用于诊断模块(如果使用)、但如果没有 LCM、则无需自检。

    谢谢。