This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 ePWM 模块生成 10kHz 基准正弦

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1586847/tms320f28379d-generating-10khz-reference-sinus-with-epwm-module

部件号: TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379D、TMDXIDDK379D、 C2000WARE

您好社区:

我将同时使用 TMDSCNCD28379D 和 TMDXIDDK379D。

我希望使用 F28379D 和 ePWM 模块生成 10kHz 基准正弦波。 有这方面的示例代码吗?

提前感谢。

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mario、

    我们可以使用 rampgen 模块生成角度基准- Ware_Motor Control_SDK_5_04_00_00\libraries\utilities\rampgen。

    然后使用它来获得正弦波。 SDK 解决方案文件夹中提供了几个示例、说明如何使用此功能- \c2000Control_SDK_5_04_00_00\solutions Ware_Motor