This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:选择 ADC

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1586128/tms320f28379d-selection-of-the-adc

部件号: TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: ADS4222

尊敬的团队:

我正在寻找应与此 DSP 兼容以进行连接的外部 ADC、并且 ADC 应满足以下所有要求:

  1. 对 3MHz 正弦信号进行采样的最小 25MSPS 采样率
  2. 最少两个通道
  3. 高电平的吞吐量数据通信
  4. 应与 TMS320F2879 DSP 连接。
  5. 由于它是成本敏感的项目,因此成本相对较低。

对于上述要求、我们的最低 ADS4222 ADC、感觉它更适合我们的应用。  

您能告诉我们控制器侧的兼容性、控制器的哪些引脚可用于连接此 ADC 吗? 12 位并行 CMOS 接口是否与此控制器兼容? 对于我们的要求、是否有任何关于使用比这更好的 ADC 的建议? 非常感谢您的反馈和见解。

此致、

Ameenu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅器件数据表的第 6.10.1 章节“模数转换器 (ADC)“、检查 ADC 规格并查看其是否与规格相匹配: www.ti.com/.../tms320f28379d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stevan:

    此内部 ADC 不适合我们的应用、因为我们需要单个 ADC 的最小采样率为 25MSPS。 但内部 ADC 单独高达 3.5MSPS。 因此、请让我了解我对上述外部 ADC 的担忧、或者提供更好的替代方案。

    Ameenu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    您的应用是什么? 25MSPS 采样率 x 2 为 50MSPS。 这对于 200MHz 控制器来说是非常高的数据速率。 我假设您还需要对该数据进行一些计算。