This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:我有关于 F28P55x MCU 上片上 ADC 模块的外部多路复用器扩展功能的问题。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590608/tms320f28p559sj-q1-i-have-a-question-regarding-the-external-mux-expansion-feature-of-the-on-chip-adc-module-on-the-f28p55x-mcu

器件型号: TMS320F28P559SJ-Q1

您好、

我使用 TMS320F28P559SJ9-Q1。

我正在查看数据表和 TRM(技术参考手册)文档、通过添加外部模拟多路复用器来使用更多 ADC 输入通道。

F28P55x MCU 总共有五个片上 ADC 模块:ADC-A 至 ADC-E

但是、似乎只有 ADC-E 模块提供用于外部模拟多路复用器扩展的接口。

实际上、GPIO 的功能分配表仅列出以下四个端口:ADCE_EXTMUXSEL0、ADCE_EXTMUXSEL1、ADCE_EXTMUXSEL2 和 ADCE_EXTMUXSEL3。

我想确认我的理解是否正确。

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang-il、

    您的理解是正确的。 专用外部多路复用器扩展接口仅在 ADC-E 上实现、器件引脚多路复用器中唯一暴露的专用选择信号是 ADCE_EXTMUXSEL[3:0]。 这些信号在引脚多路复用/数字信号表中明确列为“ADCE 外部多路复用器选择引脚“、并且没有等效的 ADCA/ADCB/ADC/ADCD_EXTMUXSELx 信号。

    此致、
    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的明确答复。
    祝您度过一个美好的假期。