This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:尝试使用 FAST 方法运行带有定子线圈的飞轮磁体(交流发电机)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, DRV8353, C2000WARE, MOTORWARE, TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589939/tms320f2800157-trying-to-run-a-flywheel-magneto-alternator-with-stator-coil-using-fast-method

器件型号: TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件: DRV8353、 C2000WARE、 MOTORWARE、TMS320F28069F、TMS320F28069M

您好团队:

我们正在使用 F2800157 开发定制电路板。 最初、开发是使用 F2800157 LaunchPad + DRV8353 完成的。
当用户请求时、我需要将飞轮磁体旋转 2 或 3 圈。 我是否需要使用 FOC 进行此操作、或者是否有任何快捷方法可以使飞轮磁体仅旋转 2-3 圈? 目前、我面临飞轮在负载下无法运行的问题。

对于负载下运行、哪些参数更重要—惯性、启动电流或开路负载启动? 我应该重点关注哪个方面?
请提供有关此主题的支持。 目前、它运行不正常、仅以半个旋转来回摆动。 我附加了视频。

谢谢你  

此致

C. Prabhakaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队、

    请您回复我的上述问题。

    谢谢

    此致

    C. Prabhakaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何速度? 并需要精密位置? 您能否详细说明您的要求? 目前、该示例无法满足您的要求、您必须进行一些更改并自行添加一些特殊控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明 

    感谢您的答复。

    目前、我需要以更高的速度(大约 100rpm)运行电机。 这类似于 ISG(集成式起动发电机)应用。 就像启动电机一样、我需要为此应用执行相同的功能。 现在、我使用 FAST(无传感器模式)来实现这一点。 它在某种程度上运行、但我需要它运行、直到发动机启动。 我不需要任何精度或电流控制;只需要启动发动机即可。 我已附加视频—请检查。

    e2e.ti.com/.../6518.Swing.mp4

    感谢您的支持。

    此致

    C. Prabhakaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试、看看会发生什么情况。请在您所用的套件上运行示例实验。 但是、如果您要在重负载/满载的情况下从零速启动电机、这对于无传感器 FOC 来说仍然可能是一个挑战。 您可能需要实施仅支持具有高凸极的 IPM 电机的 HFI 技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Yanming Luo ,,

    感谢您的快速答复。

    根据您的评论、在快速模式下、我无法以零速运行转子。 根据您的建议、我在 C2000Ware 中试用了 HFI。 我不确定是否支持它、因为 Motorware 有一个专用的 HFI 库、但在 C2000Ware 中我看不到与它相关的任何内容。 或者 eSMO 是否是解决该问题的正确方法? 您能澄清一下吗?

    感谢您的持续支持。

    此致

    C. Prabhakaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 C2000Ware 中试用 HFI。 我不确定它是否受支持、因为 Motorware 具有专用的 HFI

    HFI 仅支持具有较高凸极的 IPM 电机。

    或者 eSMO 是否是解决此问题的正确方法? 请说明一下吗?

    编号 HFI 是一个单独的算法模块、与 eSMO 或 FAST 无关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yanming Luo ,

    HFI 仅支持具有更高凸极的 IPM 电机。

    Flyhwheel Magneto 仅像 IPM 电机一样工作。

    [quote userid=“35051" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589939/tms320f2800157-trying-to-run-a-flywheel-magneto-alternator-with-stator-coil-using-fast-method/6128693 HFI 是一个单独的算法模块、与 eSMO 或 FAST[/报价]无关

    从哪里可以得到这个? 您能澄清一下吗? TI 是否有任何可用的库? 。

    感谢您的支持。

    此致

    C. Prabhakaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yanming Luo ,

    请回答我的问题。

    谢谢。

    此致

    C. Prabhakaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需的时间。 HFI 仅适用于 IPM 电机。 请参阅 MotorWare 中的 lab21b、实验用户指南中包含对此实验的详细说明。 如果电机是没有明显凸极的 SPM、则实验将无法工作。 因此可能必须实现有传感器 FOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yanming Luo ,

    感谢您的反馈。

    我在 lab21 下查看了 MotorWare、似乎仅适用于 F2806xF 系列。

    步骤 1: 是否可以将同一实验 (lab21b) 移植到 F2802xF?


    我们目前有 DRV8353 EVM 和 F2802xF LaunchPad。

    步骤 2: 是否也可以为 F2800157 将 lab21b 移植到 C2000Ware? 因为我们有定制板,请仔细澄清。

    如果第 1 步和第 2 步都不可行、您能否推荐合适的支持 IPD_HFI 的 TI “即用型“电路板(任何 DRV 系列+任何 LaunchPad)? 我们准备购买它进行概念验证测试。

    谢谢你。

    此致、
    C. Prabhakaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“621626" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589939/tms320f2800157-trying-to-run-a-flywheel-magneto-alternator-with-stator-coil-using-fast-method/6132529 步骤 1: 是否可以将同一实验 (lab21b) 移植到 F2802xF?

    是的。

    [引述 userid=“621626" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1589939/tms320f2800157-trying-to-run-a-flywheel-magneto-alternator-with-stator-coil-using-fast-method/6132529 步骤 2: 是否也可以为 F2800157 将 lab21b 移植到 C2000Ware? 因为我们有定制的板,请说明。[/报价]

    编号

    如果第 1 步和第 2 步都不可行、您能否推荐合适的支持 IPD_HFI 的 TI“即用型“电路板(任何 DRV 系列+任何 LaunchPad)? 我们准备购买它进行概念验证测试。

    基于 F2802xF、F2805xF 或 F2806xF 的任何电路板。 与逆变器板无关。 如果要直接测试该实验室、请参阅实验室指南和示例实验室、以了解支持套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yanming Luo ,

    感谢您的长期支持。

    我是否可以在 C2000Ware 和 MotorWare 中使用 TMS320F28069F/TMS320F28069M 微控制器?

    TMS320F2802xF 仅支持 MotorWare、不支持 C2000Ware、和
    TMS320F280015x 仅支持 C2000Ware、而不支持 MotorWare。

    请澄清这一点。

    谢谢你。

    此致、
    C. Prabhakaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yanming Luo ,

    请回答我的问题。

    提前感谢。

    此致、
    C. Prabhakaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS320F2802xF 仅支持 MotorWare、而不支持 C2000Ware、并且

    MotorWare 包含器件支持代码、无需 C2000Ware、但您仍可以将 C2000Ware 中的任何代码集成到 MotorWare。

    TMS320F280015x 仅支持 C2000Ware、不支持 MotorWare。

    TMS320F280015x 的电机控制示例 在电机控制 SDK 中、为 TMS320F2802xF 的 MotorWare。