This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:RMII 模式下的以太网示例工程

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28386S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1591622/tms320f28386s-sample-project-for-ethernet-in-rmii-mode

部件号: TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、

您好:

我有一位客户正在使用 TMS320F28386S 进行设计、目前正在研究以太网。 他们下载了 C2000ware 并检查了可用的以太网示例工程、但 RMII 模式下似乎没有进行任何工程。 因此、他们有以下问题:

 

Q1:是否有任何在 RMII 模式下使用以太网的 C2000 示例工程、或者 C2000ware 中是否包含每个示例?

问题 2:为了启用和利用 RMII 模式、可以对现有的演示进行哪些更改? 请提供有关更改的详细信息(例如,需要更改哪些配置,然后更改哪些配置等)。

      ※请提供正式答复、而不是仅仅参考另一用户所做的事情。 目标是尽可能接近 TI 的官方演示、让我的客户放心地继续进行开发。  

如果您需要任何其他信息、敬请告知。

谢谢你

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    尽管 MAC 支持 RMII 模式、但 ENET_RMII_CLK 不会启动至 PHY。 因此、如果没有外部连接、电路板将不支持 RMII 模式。

    如果可以建立连接、请对代码进行以下更改。

    ->为 RMII 模式配置 EMAC 子系统  (initInterfaceConfig.phyMode = Ethernet_SS_PHY_INTF_SEL_RMII)

    ->将时钟源指定为内部时钟源。   (initInterfaceConfig.clockSel = Ethernet_SS_CLK_SRC_INTERNAL)

    -> 将 PHY 地址配置为 1U   (Ethernet_configurePHYAddress (EMAC_BASE、1U))

    ->将 PHY 配置为 RMII 模式。    (Ethernet_writePHYRegister (EMAC_BASE、reg_Addr、writeData)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    感谢您的答复。

    如果可能、您能否说明“外部连接“和“如果可以建立连接“的含义? 您是否只是指 MAC 和外部 PHY 器件之间的必要连接?

      →在这种情况下、我的客户目前正在设计 包含  TMS320F28386S MAC 和外部 PHY 之间所有必要连接的硬件(考虑 DP83822HRHBT)、因此假设所有连接都存在。

    您的回复是否也确认没有预先存在的 RMII 演示?

      →在这种情况下、我将传达参考 C2000ware 演示 、同时考虑您提供的四个主要代码更改:将 EMAC 子系统配置为 RMII 模式、 将时钟源提供为内部、 将 PHY 地址配置为 1U、将 PHY 配置为 RMII 模式。

    再次感谢您的支持、我期待您的答复。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您的回复是否还确认没有预先存在的 RMII 演示?

    到目前为止、C2000ware 中没有提供 RMII 支持演示