This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:有关 EVM 的问题's 以太网电路的时钟

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577578/tmdscncd28388d-questions-on-the-evm-s-clocks-for-the-ethernet-circuitry

器件型号: TMDSCNCD28388D

您好:

 

我有一位客户在其多种设计中考虑使用 DP83822HRHBT PHY 接口、因此在他们的注意事项中参考了 TMDSCNCD28388D 的电路。 关于 TMDSCNCD28388D 的电路以及一般以太网时钟、它们有以下问题:

Q1:为 PHY 和 MCU 使用 25MHz 时钟的目的是什么?

   →我的假设如下:

    • 使用 25MHz 时钟可以使用 MII、RMII(PHY 主模式)和 REVMII、这种灵活性非常适合 EVM。
    • 单个 25MHz 振荡器用于消除工业应用的 PPM 误差、但对于一般应用、可以使用多个振荡器/晶体。  

问题 2:为 DP83822HRHBT 和 TMDSCNCD28388D 之间的 RMII 实现时钟信号的建议方法是什么?

   →我目前的想法是:

    • 对于 PHY 主模式:将 25MHz 振荡器连接到 PHY 的 XI 引脚、并将 RX_D3 引脚连接到 MCU RMII_CLK 以向 MCU 提供 50MHz 时钟。  
    • 对于 PHY 从模式:通过时钟缓冲器(或两个不带缓冲器的独立 50MHz 振荡器)将 50MHz 振荡器连接 到 PHY 的 X1 引脚以及 MCU RMII_CLK。 ( 是否可以使用 PLL 将 25MHz MCU 时钟乘以 50MHz、而不是 MCU 的外部时钟,或者是否建议使用其他方法?)  

如果您需要更多信息、敬请告知。

 

谢谢您、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的道歉,但任何人都能提供一些帮助吗?

    我的客户最初希望在本周早些时候回答上述问题。

    谢谢您、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    抱歉,我已经联系了正确的专家发表评论。 谢谢!

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    我对再次联系表示歉意、但是否有任何关于何时可以在该主题上获得帮助的更新?

    感谢您的帮助、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    对于 PHY 主模式:将 25MHz 振荡器连接到 PHY 的 XI 引脚、并将 RX_D3 引脚连接到 MCU RMII_CLK 以向 MCU 提供 50MHz 时钟。  [/报价]

    是的、您对此操作是正确的、并且中没有该 RMII_CLK 连接   TMDSCNCD28388D。

    对于 PHY 从模式:通过时钟缓冲 器(或两个不带缓冲器的独立 50MHz 振荡器)将 50MHz 振荡器连接到 PHY 的 X1 引脚以及 MCU RMII_CLK。 ( 是否可以使用 PLL 将 25MHz MCU 时钟乘以 50MHz、而不是 MCU 的外部时钟,或者是否建议使用其他方法?)  [/报价]

    您可以使用提供给 EMAC 子系统的内部时钟、而不是外部时钟。 对 EMAC 模块进行编程以通过 RMII_CLK 提供 50MHz 时钟输出。

    [/quote]