This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:在尝试调试时、获取工程没有目标配置&&#39

Guru**** 2961050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590664/c2000-gang-getting-project-doesn-t-have-target-configuration-when-trying-to-debug

器件型号: C2000-GANG

我在尝试调试工程时收到以下错误。 所需的目标配置已设置为有效、但仍然表明它没有目标配置文件。 该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna:

    这是 C2000-GANG 问题还是 CCS 问题? 您似乎在尝试在 CCS 中打开工程、您使用的 CCS 版本是什么?

    您是否能够为器件生成独立的目标配置并进行调试?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在尝试调试项目时收到以下错误消息。 所需的目标配置已设置为有效、但仍然表明它没有目标配置文件。 我该怎么办?

    如何尝试启动调试会话? 您能否确认它们在工程中是有效的 ccxml 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的版本是 CCS20.1.1。 我能够生成标准配置、但也能使用该配置进行调试。 得到相同误差的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试通过按 F5 来启动调试会话。 存在一个有效的 ccxml 文件且该文件处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna:

    配置用于哪个器件? 您能否右键点击 ccxml 文件并启动无工程调试会话?

    如果没有、您是否在较新版本的 CCS 中看到此问题?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过创建.theia 文件夹并在其中添加 launch.json 来修复它。 按下齿轮符号的常规方法是在我所处理的文件夹之外创建 launch.json。