This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:示例代码"EEPROM_Ping Pong_Config .h&quot 中的闪存包装器寻址;

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592173/tms320f28p650sh-flash-wrapper-addressing-in-the-example-code-eeprom_pingpong_config-h

器件型号: TMS320F28P650SH
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

指定

C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_00\driverlib\f28p65x\examples\c28x\flash

EEPROM_Ping.h Pong_Config

您能否解释一下闪存包装程序为什么有寻址 0x57000?  

F28P65x TRM 中的哪一个描述了该寻址?

image.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是美国的感恩节周末、因此请预计响应会有所延迟。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    为了与其他器件的闪存 API 进行旧用途/兼容性、不使用此值、并且保留该值。 它用作闪存命令寄存器的地址。

    此致、

    Alex