This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:访问链接器符号

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590569/tms320f28379d-access-to-linker-symbols

部件号: TMS320F28379D

您好:

如何访问 c 文件中由链接器生成的符号?

例如(从映射文件复制):

1  00000400 __STACK                 
1  00000800 _STACK_END       

 

我想在运行时检查栈的使用情况。

 

非常感谢

Ralf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    请链接器专家发言。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何访问 c 文件中从链接器生成的符号?

    请搜索 C28x 汇编工具手册 、查找标题为“ 链接器符号“的子章节。

    谢谢。此致、

    -乔治