This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-HS-EVM SOM:将 FS 器件转换为 HS SE 器件

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592272/f29h85x-som-evm-converting-hs-fs-device-in-to-hs-se-device

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

是否有任何关于如何将 HS-SE FS 器件转换为 HS-SE 器件的录制资源?

 

此致、

Shashank B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、  

    OTP KW 软件包中的自述文件分步概述了如何将 HS-KP 器件转换为 HS-KP、TIFS FS 自述文件包含有关代码预置 (HS-KP 至 HS-SE) 的信息。

    OTP KW 和 TIFS SDK 都在 TIFS 安全资源: https://www.ti.com/drr/opn/F29H85X-TIFS-SDK 中 

    如果您对流程有任何具体问题、我很乐意为您提供帮助。

    此致、

    Marlyn