This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:EPWM 同步和输出

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592803/tms320f28p550sj-epwm-sync-and-output

器件型号: TMS320F28P550SJ

我使用输入 XBAR OUT5 信号同步 EPWM1A 占空比。 我可以在示波器和 EPWM1A GPIO00 输出引脚上查看 XBAR 的输入源 GPIO57、它们不同步。 此外、如果我更改 EPWM1A 的比较值、则占空比不会改变。

什么是我的缺失?

谢谢

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis,

    您是否尝试过自行运行 ePWM1A、看看是否能够在不进行任何同步的情况下改变占空比? 这是为了确保在进行同步操作之前 ePWM1A 的所有其他方面都正常工作。 您的 ePWM 配置是什么、例如计数器模式?

    您提供给 GPIO57 的同步信号的来源是什么?

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumit,

    我回到了旧版本的代码、现在一切都正常。 我必须改变一些事情来导致这个问题。

    谢谢

    Dennis