This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:buffdac_sine_dma 的 CPU2 示例

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592611/tms320f28379d-cpu2-example-of-buffdac_sine_dma

部件号: TMS320F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的支持:

是否有任何 CPU2 示例 “...\C2000Ware_5_05_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\buffdac_sine_dma\cpu01?

提前感谢您。

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上示例在 CPU1 上运行。 但是、我希望 CPU2 生成正弦波。 如何做到这一点? 有什么例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mario、

    我们只有 CPU1 的该示例、但可以移植到 CPU2。 您可以使用  \driverlib\f2837xd\examples\dual\led、或 sci 示例作为与两个 CPU 一起使用的基本工程。

    然后、您可以将配置代码拉入 CPU1 并将 DAC IP 所有权传递给 CPU2、然后 CPU2 可以有权写入 DAC

    此致、

    彼得