This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:在 LAUNCHXL-F28P65X 板上使用 DAC128S085EVM 启动电机时出现过流错误。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC128S085EVM, LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590277/launchxl-f28p65x-overcurrent-error-when-starting-the-motor-with-using-dac128s085evm-on-the-launchxl-f28p65x-board

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件: DAC128S085EVM、

您好、

我将 DAC128S085EVM 连接到 LAUNCHXL-F28P65X 板。 我安装了所需的跳线、连接了 J5-42、并使用跳线将 JA-2 连接到 JB-2。

当未启用 DAC128S_ENABLE 且安装了 DAC128S085EVM 时、运行电机时不会发生错误。

当我启用 DAC128S_ENABLE 并启动电机时、会发生问题。 前几秒、currentUnbalance 位变为 1。 几秒钟后、ModuleOverCurrent 设置为 1。 电机永远不会开始实际使用预定义的 DAC128S_ENABLE 旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供更多信息来帮助我们理解问题? 您正在使用任何逆变器板 (boostxl)? boostxl 和 DAC 板安装在 launchxl 上的任何站点上? 您正在使用任何示例实验? 您正在进行任何更改?