This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如何将 C28x_STL_LIB_runTestGroup 应用于 CPU2

Guru**** 3009520 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1591848/tms320f28p650dk-how-to-apply-c28x_stl_lib_runtestgroup-to-cpu2

器件型号: TMS320F28P650DK
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我的客户想知道如何将 C28x_STL_LIB_runTestGroup 和测试矢量应用于 CPU2?

我想知道的另一个问题是如何访问 c28x_stl.h 和 c28_stl.c 和 c28x_stl_lib_test_app? 我在 c2000ware 中找不到它们

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    作为 F28P65x C28_STL 包一部分的示例工程 (c28x_stl_lib_test_app) 在 CPU2 上运行 STL、因此他们应该能够遵循示例。

    它们不是 C2000Ware 的一部分。 这些信息是应要求提供的、需要签订保密协议。您的客户是否已拥有访问权限?

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Whitney、

    我的客户拥有此 STL 包

    对于现场团队、我想申请此软件包。

    1.您能否提供应用 STL 库以及 F28P65 示例的链接?

    2.另一位客户想知道我们有 280039 的 TUV STL 证书吗?

    谢谢、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    1.我会通过电子邮件将请求链接发送给您。

    2. STL 通过了 F28003x 器件认证的一部分: https://www.ti.com/lit/pdf/sffs610

    Whitney