This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:客户想要在 TMS320F28379D 的 EMIF 接口上连接 ADS4222 需要确认如何操作?

Guru**** 2959830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, ADS4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1586356/tms320f28379d-customer-wants-to-interface-ads4222-on-emif-interface-of-tms320f28379d-need-confirmation-how-to-do-it

部件号: TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: ADS4222

你(们)好。

一个客户希望与 TMS320F28379D 连接 ADS4222 - 12 位 ADC。 希望使用 12 位输出 UPP 接口、因此客户正在考虑使用 EMIF 接口进行数据采集。

由于 ADC4222 仅提供 12 位 CMOS 输出和时钟输出来捕获数据、因此 EMIF 接口是否合适? 另请注意、ADC4222 也需要时钟输入、如何生成时钟输入? 是以大约 25 到 30MHz 的频率运行 ADC。

请 帮助解释。

此致

Mitesh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    uPP 通常更适合这些类型的与外部 ADC 连接、它支持的最大值约为 50MHz  x 8b、这限制了 ADC 输入、但这是器件的最大值。 您能解释一下为什么提到它不合适吗

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    uPP 只是 8 位接口、ADS4222 是 12 位输出、因此 UPP 不适用。

    在异步模式下 EMIF 怎么办?

    此致

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    即使该接口被限制为 8 位、这些类型的接口也主要由 uPP 外设作为目标。 查看 ADS4222 的数据表、我看不到即使在异步模式下、引脚输出(尤其是差分多路复用输出)也会与 EMIF 输入引脚兼容。 哪些系统要求限制了通过 8 位接口发送 ADC 数据的能力? 此外、建议将 ADS4222 的输入作为精密时钟输入、但也可以根据系统要求由 ePWM 模块驱动

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    ADS4222 具有 1.8V 逻辑电平的并行单端 CMOS 输出、因此客户正在规划电平转换器。 我们想知道 EMIF 是否合适、如果不合适、我们必须要求我们的客户不再考虑 C2000。 请 请参阅下面的图、了解我们正在考虑如何与客户沟通。

    还分享了 ADC 的时序图。

    是否可以在 EMIF 端口上连接 ADC? 需要哪种工作模式? 根据我们的研究、它应该是异步模式、但我们希望听到您的反馈。

    此致

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    我的查询有任何更新吗? 如果我们没有客户查询的答案、我们就会在平台上失去答案。 在这种情况下、我们不希望丢失 ADC、因此我们必须要求更改平台。

    希望得到紧急反应。

    此致

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    感谢您的耐心,因为美国在上周都有感恩节假期。  

    我与一些同事讨论过。 同样、uPP 是我们建议用于高速 ADC 通信的主要接口、唯一需要注意的是、它需要的最大数据为 8 位、这就是此处的问题。 另外、未来的器件不支持它、因此现在的一般指南是利用 EMIF 外设、这在一些较新的器件上也可用。 我与一些同事交谈、这种情况应该由 EMIF 提供支持、我们尚未这样做、因此没有代码、但与其他客户合作、他们针对其他外部 ADC 采用了类似的方案  

    此致、

    彼得