This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:controlSUITE 安装失败

Guru**** 2960650 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1591957/c2000ware-controlsuite-install-fails

器件型号: C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

我购买了 TMSDOCK28335 开发套件、尝试安装 controlSUITE 时遇到错误。  错误为:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、此星期四和星期五是美国假期、请期待下周再次提供帮助。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够从网站安装最新版本。  可以关闭该窗口。  谢谢你。