This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:TMS320F2800157 内部 LDO、外部电流可用于监控

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1591976/tms320f2800157-tms320f2800157-internal-ldo-external-current-available-for-monitoring

器件型号: TMS320F2800157

您好、我们想在应用中使用 TMS320F2800157 的内部 LDO。
我们可能需要同时监控产生的 VDD 电压轨、如果外部电路超出建议的限值、则禁用该电路(例如,如果内部 LDO 发生故障、导致 VDD 短接至 VDDIO)。  
对于这种考虑因素的应用、我们不必控制 TMS320 复位、只需禁用外部器件。

这就引出了两个问题:

  1. 先前在 论坛上进行的讨论 ( e2e.ti.com/.../tms320f2800157-internal-vreg-1v2-vdd-supply-voltage-supervisor-via-tps65381a-q1-vdd1_sense ) 讨论了内部稳压器的瞬态启动行为可能超出 VDD 建议的条件,但仍具有器件的特征。 以防万一、您能否确认一旦器件完成此瞬态启动行为、内部生成的 VDD 应该在所有运行条件下都处于建议的条件内?
  2. 可以向 VDD 施加什么外部负载以监控电源轨? 具体来说、是否 支持从检测电阻电桥(例如到窗口比较器)流出的 10uA 负载电流?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、此星期四和星期五是美国假期、请期待下周再次提供帮助。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,完全理解 — 我们期待在可能的情况下做出回应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先前在 论坛上进行的讨论 ( e2e.ti.com/.../tms320f2800157-internal-vreg-1v2-vdd-supply-voltage-supervisor-via-tps65381a-q1-vdd1_sense ) 讨论了内部稳压器的瞬态启动行为可能超出 VDD 建议的条件、但仍具有器件的特性。 万一、您能否确认一旦器件完成此瞬态启动行为、内部生成的 VDD 应该在所有运行条件下都处于建议的条件内?

    是的、这是正确的理解。  在启动过程的早期、会对内部 LDO 输出范围进行最终调整、以确保 VDD 处于 DS 规格范围内。  如果某些外部监控器将 XRSn 保持在 VDD 电源轨处于规格范围内、则会发生上述问题、因为它依赖于 XRSn 释放后发生的一些操作、这会成为一个循环问题、因为 XRSn 永远不会被释放等

    可向 VDD 施加什么外部负载来监控电源轨? 具体来说、是否会 支持从检测电阻电桥(例如到窗口比较器)流出的 10uA 负载电流?

    是的、 10uA 不应影响器件/LDO 性能、这是可以的。  

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。