This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:系统配置问题

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1593818/tida-010054-system-configuration-problem

器件型号: TIDA-010054

您好、我正在使用 TIDA-010054 以设计双向双有源电桥直流/直流转换器。 我有您的参考指南、并成功完成了实验 01。 然而、当我继续进行实验 02 时、我得到了 DAB_tripFlag、这次跳闸的原因并不一致、即、有时它是 primOverVoltageTrip、有时是 secOverVoltageTrip、甚至是 primTankOverCurrentSWTrip。 您的“系统配置“是指名为“calculations.xlsx"的“的文件、但我在您的文件夹中没有看到任何此类文件。 您能帮我解决这些问题吗? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  
    在上次硬件重新设计过程中、从 SDK 中删除了 calculations.xlsx。  
    它将再次添加到下一次 SDK 更新中。 我在这里附上了文件草稿:
    e2e.ti.com/.../calculation_5F00_Tida010054_5F00_updated.xlsx

    请仔细检查 main.syscofg GUI 中的所有 trip 和最大检测值。
    出现了一些默认值无法正确填充的错误。
    请将您的值与设计指南图 4-9 中显示的值进行比较:


    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    非常感谢您提供.xlsx 文件。 让我们看看我能否解决问题。

    Jyotirmoy Saha。