This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SC:"Fapi_issueAsyncCommandWithAddress ()"f28e12's 闪存 API 库的 Flashtech.h 文件中没有此函数

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1590232/f28e120sc-fapi_issueasynccommandwithaddress-this-function-is-not-available-in-flashtech-h-file-of-f28e12-s-flash-api-library

部件号: F28E120SC

“Fapi_issueAsyncCommandWithAddress ()“此函数在 f28e12 闪存 API 库的 Flashtech.h 文件中不可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shweta,

    抱歉、支持此操作的专家已离职。 她会立即回复你。

    flashtech.h 中没有函数声明是否会导致任何问题? 该 FAP 应仍在库中定义并可供使用。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shewta:

    该器件不支持扇区擦除功能“Fapi_issueAsyncCommandWithAddress()“。 您可以使用“Fapi_issueBankEraseCommand ()“ API 来擦除存储体。 使用“Fapi_setupBankSectorEnable ()“ API 为扇区设置必要的掩码、以防止任何扇区擦除。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Sira 和 rajeshwary,

    谢谢你的回答,是的,我使用了备用功能,它的工作.