This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-POSMGR:BOOSTXL-POSMGR 与 TMS320F28388D 的兼容性(C2000Ware 5.1.0、TI v22.6.0.LTS 编译器和 ECN1313 EnDat 2.1 编码器)

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-POSMGR, TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582938/boostxl-posmgr-compatibility-of-boostxl-posmgr-with-tms320f28388d-c2000ware-5-1-0-ti-v22-6-0-lts-compiler-and-ecn1313-endat-2-1-encoder

器件型号: BOOSTXL-POSMGR
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388DC2000WARE

您好:

我想确认是否 BOOSTXL-POSMGR (Position Manager BoosterPack) 可与配合使用 TMS320F28388D 频率。

具体而言、我想问:

  1. 是否在中支持 BOOSTXL-POSMGR C2000Ware v5.1.0

  2. 它是否与使用构建的工程兼容 TI v22.6.0.LTS 编译器

  3. 编码器模型是什么 Hidenhain ECN1313 、使用 EnDat 2.1 结构。 将 BOOSTXL-POSMGR 与 F28388D 配合使用时、是否支持该编码器?

  4. 如果支持、此设置是否需要任何配置步骤(硬件连接,跳线设置或固件修改)?

  5. 是否有任何可用于演示此配置的示例工程或参考代码?

非常感谢您的帮助。

此致、
Jinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinha  

    C2000Ware 没有任何位置编码器库。 将您的查询转发给 Motor Control SDK 团队。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    只是为了确认—这是否意味着 BOOSTXL-POSMGR 除非我使用、否则无法与我的系统(F28388D + ECN1313 EnDat 2.1 编码器)一起使用 电机控制 SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于我尚未收到跟进、我想再次要求澄清。

    是否有可能 实现 BOOSTXL-POSMGR(适用于 ECN1313 EnDat 2.1 编码器) 扩展到现有模块上 基于 C2000Ware 的工程 功能 参考电机控制 SDK
    还是这样 技术上根本不支持 (无论是在软件还是硬件中)?

    非常感谢您的澄清。

    此致、
    Jinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinha — 电机控制 SDK 中有一个 biss-c 和 t-format 示例。 很遗憾、endat 引用尚未更新和发布。 对于 28388x、需要修改该库。  

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以修改 F2837x 器件的示例以使其适用于 F2838x?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 28388x、需要修改该库。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如附图所示、我找到了您提到的 BiSS-C 和 T-format 示例。
    我还可以看到专门针对 F2838x 器件的 GPIO 和 T-format 文件夹。
    在这种情况下、您为什么说它不受支持或无法使用?

    按原样使用库时、是否存在我可能不知道的任何问题?
    或者、是因为一些与 EnDat 相关的器件尚未开发或发布、从而使其不适用于 F2838x?

    此致、

    Jinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的配套资料中未提供 EnDat 源。 您可以尝试按原样移植、但我相信您会遇到困难。