This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:如何使用 CLA 中的 Trig 函数来提高数学速度?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592932/launchxl-f28379d-how-to-use-the-trig-function-in-cla-to-make-my-mathematics-faster

器件型号: LAUNCHXL-F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好团队:

我一直在尝试在 (.cla) 文件中的 CLA 任务代码中使用 CLAmath.h 中的三角函数、但每当触发任务时、它都会运行一次、并且没有 CLAsin 和 CLAcos 函数的输出、即使我使用可查找库或 Taylor 系列估算库来获取 sin 和 cos 值、并且每次输出时、任务都会挂起、 我的任务完成标志永远不会完成。  

您能帮助我解决这个问题吗,我的摩托是为了减少我的代码中三角计算的执行时间。

感谢您的团队。
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smeet — 请参阅以下位置的 ASIN 示例: C:\ti\c2000\C2000Ware \driverlib\f2837xd\examples\cpu1\cla\ccs

    此致

    Lori