This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:调试时跳转到非法句柄并连接到 EtherCAT 主站

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1582056/tms320f28p650dk-jump-to-illegal-handle-when-debug-and-connect-to-ethercat-master

器件型号: TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28P65X

您好、

我正在 TMS320F28P65x 上进行 EtherCAT 通信、并为 CPU2 配置了 EtherCAT。 当我连接到 EtherCAT 主站并从第二次运行开始调试时、CPU2 始终跳转到 非法的 ISR 处理程序 。 在调试之前、我必须复位 MCU;只有这样、我才能无错误地运行调试会话、并且 EtherCAT 连接成功。 是否有办法解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您好、您在使用哪个示例。 如果已经建立了一些自定义示例,请重新检查项目规范文件中的链接器文件和配置参数,特别是 entry_point  (与现有示例比较)。 如果无法解决此问题、请以 zip 格式共享文件。

    此致

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行示例 f28p65x_CPU2_echoback_solution、示例 f28p65x_cpu1_echoback_solution 没问题、但当运行 CPU2 的示例时、我必须在运行调试之前复位系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确认,你是使用控制卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 LAUNCHXL-F28P65X 开发套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享运行该程序的确切步骤? (因为我看到构建配置不适用于 Launchpad。)