This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SB:电机控制实验室

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI, LAUNCHXL-F28E12X, BOOSTXL-DRV8323RH, C2000WARE, DRV8329AEVM, TIEVM-MTR-HVINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1584807/f28e120sb-motor-control-lab

器件型号: F28E120SB
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI 、LAUNCHXL-F28E12X、 DRV8329AEVM、BOOSTXL-DRV8323RH TIEVM-MTR-HVINV

我正在考虑购买 LAUNCHXL-F28E12*卡以及用于 PMSM 电机控制的相关电机控制硬件、但是、在安装 C2000 和 C2000ware 后、我发现这里没有无传感器 PMSM 电机控制的演示代码。 有人能指出 TI 是否发布了相关代码吗? 芯片何时可用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milind:

    很抱歉、您稍后的回复、您是否仍需要支持?  

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想购买该套件并开始试验、但不知道如何使用 F28E12*芯片运行实验室。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milind:

    我们 12 月的 SDK 版本将包括 F28E12x 的电机控制实验室支持。 继续使用此器件、我们正在优先集成到我们的 MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI 工具中、因此 PMSM 支持将利用我们的自动代码生成框架

    它将支持 3 个电源板:BOOSTXL-DRV8323RH(低电压三分流器)、DRV8329AEVM(低电压单分流器)和 TIEVM-MTR-HVINV(高电压+ PGA)。 我建议您试用 LAUNCHXL-F28E12X 以及购买上述电源板之一。 如果您需要代码、我也可以在我们最终确定版本时直接提供给您  

    此致、

    彼得